Projet phare de Belimo
Belimo a dévoilé son nouveau siège social indien de 3 800 mètres carrés, construit comme une vitrine des solutions CVC de pointe et de la conception durable. Le centre de Mumbai a été initialement conceptualisé en 2016 dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée 2030 de l'entreprise. Belimo est depuis longtemps un leader mondial dans le secteur des technologies de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et, compte tenu de la récente promesse de neutralité carbone de l'Inde, il s'agissait d'une opportunité intéressante de concevoir une structure de A à Z en tenant compte de l'environnement. En plus des bureaux et de l'usine, le bâtiment abrite également le centre d'expérience client de Belimo, créé pour soutenir activement le parcours du client vers la création d'un confort intérieur plus sain avec moins d'énergie. C'est également un espace où les OEM et les universitaires peuvent collaborer pour concevoir, construire et tester la prochaine génération de produits Belimo.
Faits et chiffres
-
Obtention du plus haut niveau de platine décerné par l'Indian Green Building Council - le premier à Navi Mumbai.
-
Prévision d'une économie d'énergie de 23 % à l'échelle du site grâce à l'utilisation efficace de l'enveloppe du bâtiment, de l'éclairage, du CVC, des capteurs, des compteurs d'énergie et des énergies renouvelables.
-
La lumière du soleil fournit 90 % de l'éclairage des bureaux grâce à une conception ouverte du plafond.
-
186 unités solaires assurent une production de pointe de 160 kilowatts, couvrant 30 % de la consommation d'énergie globale.
-
95 % de l'eau de pluie est récupérée sur le toit, stockée dans un réservoir de 158 mètres cubes - soit l'équivalent de plus de dix jours de pluie - et réutilisée pour réduire la consommation d'eau municipale.
-
Les appareils à faible débit contribuent à 43 % des économies d'eau.
-
9 unités CVC avec des servomoteurs de registres, des vannes de régulation, des capteurs et des compteurs d'énergie Belimo.
-
Un paysage sur le toit et pour réduire la charge de chauffage du bâtiment.
-
Un système d'ombrage de façade à volets avec 24 servomoteurs de registres Belimo.
-
90 % du parking du bâtiment est couvert afin de réduire l'effet d'îlot de chaleur sur la terrasse.
Un accent fort sur les pratiques durables
Le nouveau siège a été conçu en collaboration avec Envision Design Studio afin de respecter les directives du Conseil indien de la construction verte (IGBC) relatives aux bâtiments des usines vertes. Avant qu'une seule brique ne soit posée, l'impact de la construction sur l'environnement local était un facteur important, notamment la question de l'érosion des sols. Usha Narrasimham, architecte d'Envision, explique : « En général, l'excavation implique l'enlèvement et l'élimination de la terre végétale, qui est riche en matières organiques précieuses et en nutriments pour les plantes. Nous avons évité cela en pompant la terre végétale enlevée - en suspension dans l'eau en raison de la nappe phréatique élevée - dans une chambre de sédimentation, où l'eau a été drainée, et le sol restant a été utilisé dans les zones paysagères situées autour du site. » L'ensemble du processus de construction a continué à mettre en œuvre des pratiques durables dans la mesure du possible. Les matériaux de construction écologiques - tels que les parpaings à faible teneur en COS - et les articles contenant des matières recyclées ont été privilégiés. Par exemple, le revêtement extérieur des tuiles est constitué d'un matériau composite en aluminium contenant 80 % de matières recyclées. En outre, tous les déchets ont été soit recyclés, soit vendus à des entreprises de recyclage, afin que rien ne finisse dans une décharge.
Minimiser les besoins en énergie CVC
L'enveloppe extérieure du bâtiment a fait l'objet d'une attention particulière, avec des vitrages réfléchissants à faible coefficient U installés pour isoler les bureaux de la chaleur de Mumbai, qui peut atteindre 40 degrés Celsius. En fait, l'extérieur est revêtu de dalles blanches pour refléter la lumière du soleil et maintenir la température interne, ce qui minimise les besoins en énergie CVC.
L'intérieur bénéficie également de choix de matériaux intelligents, avec un sol de bureau clair qui diffuse la lumière des grands puits de lumière, fournissant 90 % de l'éclairage du bureau, et minimisant la lumière artificielle nécessaire pendant les heures de travail.
-
Monitoring et commande précis
En raison des températures et de l'humidité élevées, il était essentiel d'intégrer des solutions de ventilation et de climatisation d'avant-garde. À cette fin, un système CVC de haute technologie a été installé et équipé de dispositifs permettant un monitoring et une commande précise de la température, du débit d'air, de l'humidité et du CO dans chaque pièce, d'où le nom de CESIM® House.
Les aérateurs à lames sont commandés par des servomoteurs linéaires qui sont actionnés automatiquement en fonction des niveaux de luminosité et de la température extérieure mesurés par la station météorologique sur le toit.
Les servomoteurs de registre linéaire de Belimo sont offerts dans des longueurs de course de 101, 203 ou 305 mm (4, 8 ou 12 po) et actionnés par une commande tout-ou-rien, à virgule flottante ou à proportionnelle. La gamme de couples de 150 à 450 newtons [34 à 101 livres-force] est idéale dans de nombreuses situations, notamment pour les aérateurs à lames, diffuseurs, fenêtres serres et tout autre type d’installations qui nécessitent un mouvement linéaire.
Ketan Sheth, responsable produit chez Belimo, a déclaré : « Vous ne pouvez pas réguler ce que vous ne pouvez pas mesurer, et notre réseau de capteurs intégrés, complété par des systèmes de commande intelligents, permet de surveiller et d'ajuster en temps réel les paramètres nécessaires pour offrir une qualité d'air intérieur constante. » Toutefois, l'infrastructure avancée ne s'arrête pas au système de chauffage, ventilation et climatisation, puisque des aérateurs à lames actionnés sont installés sur les fenêtres extérieures et ajustent automatiquement leur angle pour maximiser l'ombre à tout moment de la journée. En outre, les systèmes d'éclairage adaptatif peuvent détecter lorsqu'une pièce est inoccupée et éteindre automatiquement les lumières.
-
La vanne Belimo Energy Valve™ permet un contrôle de débit indépendant de la pression et un monitoring transparent du refroidisseur d'eau. Cela permet de garantir un fonctionnement sans un écart de température trop faible (delta T). Grâce à la mesure, au calcul et à la visualisation des données importantes de l'installation et aux rapports de performance fournis par Belimo, le fonctionnement et l'équilibrage énergétiquement efficaces de l'installation sont garantis pendant toute sa durée de vie.
-
Le bâtiment dispose de CTA intelligentes, équipées de la gamme complète de capteurs Belimo pour mesurer la température, l'humidité, le CO2, la pression et le débit. Les capteurs Belimo assurent un environnement ambiant confortable régulé avec précision qui est essentiel au bien-être et à la productivité des personnes.
Les capteurs et compteurs CVC de Belimo fournissent des mesures et une surveillance fiables et précises avec une intégration fluide dans le système d'automatisation du bâtiment.
-
Le bâtiment Belimo à Mumbai utilise des débits d'air variables indépendants de la pression avec des régulateurs ZoneEase™ VAV de Belimo pour une régulation de la température économe en énergie dans les zones de bureaux, les salles de réunion et les salles de formation.
Belimo ZoneEase™ VAV est la solution à débit d'air variable la plus novatrice qui simplifie le processus de mise en service. Elle fournit une assistance à la mise en service via le cloud pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et réduit la complexité et les temps d'arrêt des projets tout en augmentant la connectivité, la transparence des données et la rentabilité.
-
Ce qui ne peut être mesuré ne peut être commandé. Les capteurs d'ambiance et les modules de commande d'ambiance Belimo assurent une mesure, un affichage et un monitoring continus et fiables de la qualité d'air intérieur du bâtiment Belimo à Mumbai.
Belimo propose une gamme complète et innovante d'appareils de commande CVC qui permettent de maintenir une qualité d'air intérieur saine sans compromettre l'efficacité énergétique.
Utilisation de l'énergie solaire et de l'eau de pluie
L'éthique écologique de l'entreprise ne se limite pas aux méthodes de construction, aux matériaux de construction et aux systèmes intelligents, mais inclut l'utilisation continue - et la réutilisation dans la mesure du possible - des ressources naturelles. Par exemple, des panneaux solaires placés sur le toit captent l'énergie du soleil et renvoient l'énergie inutilisée au réseau, fournissant ainsi 30 % de la consommation d'énergie globale du bureau.
Prêt à inviter nos clients
Une fois achevé, le siège social ultramoderne a reçu le statut de platine, la plus haute distinction possible de l'IGBC. En plus d'être respectueux de l'environnement, le site a été construit en tenant compte du confort et du bien-être du personnel, avec un bureau spacieux à aire ouverte, de nombreuses salles de repos, une cafétéria et un gymnase.
Il a également servi d'excellente vitrine aux technologies avancées de Belimo en matière de CVC, aux solutions de monitoring sophistiquées et aux systèmes de commande automatisés qui, ensemble, assurent une qualité d'air intérieur constante sans sacrifier l'efficacité énergétique.
Associé à une conception intelligente et écologique et au recyclage des ressources naturelles, le bâtiment a donné un aperçu de l'avenir de la construction respectueuse de l'environnement et de l'utilisation efficace des espaces de travail. Le pôle innovant est en passe de répondre aux attentes, les simulations prévoyant une économie d'énergie de 23 % sur l'ensemble du site par rapport à un bâtiment ordinaire.
Un certain nombre de compteurs d'énergie ont été installés pour suivre avec précision les fluctuations de la demande d'énergie au cours des quatre saisons, et nous espérons que ces résultats seront confirmés l'année prochaine. Gary Economides, président de la région Asie-Pacifique chez Belimo, a commenté : « Nous sommes fiers que ce bâtiment soit l'un des plus écologiques et des plus avancés sur le plan technologique en Inde. L'obtention du prestigieux statut platine de l'IGBC - l'objectif fixé lors de la création du pôle en 2016 - est une grande réussite, et un témoignage de toutes les personnes impliquées. Non seulement le nouveau siège contribuera à la réduction de notre empreinte carbone, mais il améliorera également le confort et le bien-être de notre personnel, ce qui est de la plus haute importance. Cependant, le vrai travail commence maintenant ; nous devons éduquer nos clients, les entrepreneurs et le grand public sur les avantages des technologies CVC et des solutions durables de Belimo qui contribuent à un avenir plus vert.
Créer un confort intérieur plus sain avec moins d'énergie
Les bâtiments sont responsables d'environ 40 % de la demande énergétique et des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Et puisque nous passons jusqu'à 90 % de notre temps à l'intérieur, ils ont un impact majeur sur notre confort, notre santé et notre bien-être général. Chez Belimo, créer des environnements intérieurs plus sains et plus confortables qui consomment moins d'énergie est la mission que nous nous sommes assignée. Avec une gamme de produits naturellement orientée vers la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies, nous proposons des systèmes d'automatisation du bâtiment et de régulation à haute efficacité énergétique qui réduisent jusqu'à 55 % l'énergie nécessaire des solutions de CVC.
Informations générales sur la qualité d'air intérieur
Vers la mise en place de l'Internet des objets dans le bâtiment avec des produits innovants
La connectivité a toujours été une caractéristique essentielle de nos produits. Fournir des produits encore meilleurs avec la bonne connexion numérique est au cœur de notre vision pour le présent et l'avenir.
L'écosystème des appareils de l'internet des objets de Belimo permet une intégration flexible des systèmes grâce à tous les protocoles courants de communication de l'automatisation du bâtiment et aux plateformes de l'internet des objets dans le bâtiment. À l'aide de la connexion supplémentaire à l'internet des objets, les bâtiments peuvent être optimisés, gérés et entretenus plus facilement.