搏力谋热能表™
能量计费变得前所未有的简单
搏力谋经认证的热能表符合EN1434的要求,并根据欧洲计量器具指令2014/32/EU(MID)进行了型式认证。它们提供有效的数据以便凭此提供依据,用来直接向租户收费。我们也可提供无MID/EN 1434认证的热能表。它们能可靠地测量能量,即使乙二醇溶液都能测量, 还能自动连续地测量液体中的乙二醇含量,对其进行补偿,并以此确保了可靠的超声波体积流量测量。这样一来便可以准确地计算热量。搏力谋热能表™的设计适用多种应用,可以用于供暖应用、制冷应用或供暖/制冷相结合的应用。它们也可以安装在系统的回水管道中或是供水管道中。在设置过程中,使用智能手机和搏力谋小助手App或使用笔记本电脑及内置的网络服务器,向阀门提供应用程序和安装位置。
-
搏力谋能量阀和热能表宣传册
(pdf -
1.63 MB)
-
搏力谋传感器宣传册
(pdf -
7.7 MB)
-
热能表激活
集众长,合而为一
高质量的测量
热能表的多点湿校准
新的热能表集能量计量和基于物联网的计费功能于一体。它们与BMS或基于物联网的监控平台无缝且直接整合,将基于物联网的监控功能、性能优化工具和计费数据这些特性集于一体,为您节省了时间和金钱。
产品系列
可靠的、经认证的计量,使基于物联网的计费方式得以落实
搏力谋热能表™通过了EN 1434/MID认证,并支持基于物联网的远程计费功能,自动乙二醇监测和补偿功能确保您的测量保持准确,不受乙二醇浓度变化影响。
-
克服乙二醇测量挑战
(pdf -
546 KB)
-
更多关于热能表调试的信息
数字化支持的项目设计和调试
应用程序和网络工具皆支持设计流程,使快捷的调试变得触手可及。真正的数字化方法和完全透明的终端用户能量数据会让您的生活更加轻松。
搏力谋热能表™带近场通信(NFC)接口,可直接通过智能手机轻松地进行参数设置和维护。通过搏力谋小助手App,可直观地设置参数并记录调试值。关键的性能指标,便于确定设备的 "健康状态",以确保其可靠地运行。众多的诊断参数显示了设备在运行过程中如何与系统进行交互。如果需要维修,可以迅速地拟定出一份故障分析。
计量数据的无缝集成
与BMS直接地无缝集成,并配备了基于物联网的能量监测和计费功能。能量数据的整合工作从未如此轻松。一台装置就能提供您需要的所有信息,用以改善系统的能量性能。
卓越的连接性
搏力谋热能表™配备所有常用的楼宇自控通信协议。
以太网供电 (PoE)
PoE支持设备通过以太网电缆同时供电和传输数据。这样简化了安装,避免了布线错误,并消除了对本地供电的需求。
直接集成到物联网(loT)平台
搏力谋的物联网产品允许现场设备直接与现代楼宇的物联网平台连接。现在,您可以受益于网络数字生态系统的各种可能性。
智能的搏力谋热能表™与搏力谋云连接
性能报告
搏力谋云报告中,对当前和以往的性能数据作了完整的概述,如流量、能耗、功率需求和ΔT,并对在运行中出现的可能影响效率的警告或错误也做了概述。
网络服务器
热能表有一个集成的网页界面,可以直接访问数据并设置选项。
模块化设计,以便于快速更换计量表
热能表由传感器模块(下面部分)和逻辑模块(上面部分)组成,传感器模块与温度传感器连接,且内有计算器元件和测量系统,逻辑模块将热能表与电源连接,并提供总线和NFC的通信接口。
传感器模块可作为备件而用,在某些国家地区,必须根据当地国家的规定定期更换。 要做到这一点,可以将逻辑模块与传感器模块分离开(保留所有的电缆连接),便可以轻松地更换下方的传感器模块。更换完之后,再将逻辑模块重新夹回去。无需重新连接电缆或将计量表重新集成到系统中。大大节省了时间!
- 客户优势
- 软件/插件
- 成功案例
总承包商/投资人
您关注的是楼宇的盈利性。这不仅包括投资成本,还包括持续运营/维修的成本。可持续性和成本的透明度对您来说是很重要的。搏力谋热能表™带来的好处:
- 精确地测量水和乙二醇水溶液的流量。从而对热能有准确地判定。
- 基于超声波速度与穿越介质相关的原理。 因此,热能表测量准确,对灰尘不敏感,无磨损,免维护。
顾问工程师
对暖通空调系统进行规划是您的核心竞争力。您一直都在寻找全新的、创新的方法来节能及改善室内气候环境。您采用非常先进的工作方法,并以供应商/制造商的数据来进行规划。搏力谋热能表™带来的好处:
- 多功能的应用,减少了规划过程中的工作量。
- 可追溯的检验和日志记录(调试报告)。
- 可自由地选择控制信号(BACnet、Modbus、MP-Bus、带转换器的 M-Bus 及云连接),使规划十分灵活。
系统集成商
您的任务是设计楼宇管理系统并优化地整合现场设备。您的目标是降低复杂性并确保建筑技术持续优化的透明度。搏力谋热能表™带来的好处:
- 自由选择控制信号(BACnet、Modbus、MP-Bus、带转换器的·M-Bus 和云端连接)。
- 简单、省时的调试和参数设置 。
- 通过PoE(以太网供电)简化安装,因为不需要本地电源。
- 符合欧洲的EN1434标准及MID指令的要求。
- 集成的网络服务器,可直接访问数据并设置选项。
- 只需一个装有应用程序的智能手机,就能完成所有工作:调试、参数设置、诊断和监控。
- 用于调试和日志记录的启动助手。(另见www.belimo.com/tem-activation)
安装人员/机组设备工程师
安装楼宇暖通空调设备是您的本行。为了开展工作,你需要正确的产品准时出现在现场。简易的安装及专家的支持使您能推进紧凑的进度安排。搏力谋热能表™带来的好处:
- 采用多功能设计从而降低了成本并节省了时间。
- 符合欧洲的EN1434标准及MID指令的要求。
- 自动生成调试报告。
- 集成的网络服务器,可直接访问数据并设置选项。
- 只需一个装有应用程序的智能手机,就能完成所有工作:调试、参数设置、诊断和监控。
- 用于调试和日志记录的启动助手。(另见www.belimo.com/tem-activation)
楼宇业主
改善舒适度和降低能耗以及对楼宇进行简单的扩建和升级对您是一个持续的挑战。您的关注点在于以极少的工作量和较低的成本来优化暖通空调系统。搏力谋热能表™带来的好处:
- 经过认证且可追溯的能量数据测量以及日志记录,为承租人计费做好准备。
- 开放的数据访问为在选择能量服务供应商时提供了灵活性(例如用于计费)。
- 调试和运营成本低,将成为卓越的投资保护。
- 由于直接连接了互联网,运行透明且经得起未来考验。
- 采用超声波渡越时间技术。因此,热能表测量准确,对灰尘不敏感,无磨损,免维护。
设施经理/楼宇维护
楼宇及其设备的管理、控制和运行是您日常工作的一部分。您寻求确保房间的舒适性及优化系统运行的解决方案。您看重简单而透明的系统,在需要时,可快速交付备件并随时提供支持。搏力谋热能表™带来的好处:
- 在整个生命周期内,以低运营成本获得高舒适度。
- 集成的乙二醇测量和补偿,或MID版内置警报器,保证了系统的安全性,并确保了准确的测量值。
- 可追溯的检验和记录计费相关的数据。
- 接入搏力谋云的能量和系统监测,实现高透明度和高效率 。
- 需要校准的设备易于更换。
计量服务的提供商
作为计量服务的提供商,您应确保热能测量准确无误,同时记录消耗数据并提供依据。搏力谋热能表™带来的好处:
- 符合欧洲的EN1434标准及MID指令的要求。
- 应用程序引导调试,可自动生成一个正式的调试报告。
- 经过MID认证的热能表的测量数据可直接用于租户计费。
- 轻松连接到其他的云界面。
- 轻松的数据记录和数据处理。
- 无缝集成到开放式计量或计费平台上 。
搏力谋小助手App
使用搏力谋小助手App,对置有NFC接口的设备进行现场操作
搏力谋暖通空调执行器的解决方案与您的系统运行情况随时都保持完全的透明。通过搏力谋小助手App,您的智能手机或平板电脑可以对VAV、传感器、风阀和阀门执行器进行无线的现场操作。
特性
• 显示设备识别数据:设备型号、位置、标识、序列号、MP 地址。
• 运行数据和设置参数:设备特定。
• 通过电子邮件、WhatsAPP 和短信从系统直接发送运行数据及设置参数。
• 诊断页面:设备特定状态信息。
• 在备注中存储运行数据和设置参数。
• 在执行器断电情况下或正在运行过程中都可以进行数据传输。
• 自动调整语言(德语、英语、法语、意大利语)。
搏力谋 MP-Bus
搏力谋 PC-Tool (MFT-P)
用于MF/MP/MOD/LON/KNX执行器的调节和诊断软件,包括消防产品。
用于Windows系統
-
PC-Tool (MFT-P) - 3.16.7.0 版
(zip -
162.53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - 操作手册
(pdf -
6.27 MB)
当使用ZTH EU作为PC-Tool(MFT-P)的接口时,在安装PC-Tool软件时会安装相应的USB驱动程序。该驱动程序也可以在这里下载并单独安装。
-
ZTH EU/AP - USB 式 MP 驱动器
(zip -
2.17 MB)
搏力谋 VDI 3805 选型器
通过搏力谋 VDI 3805 选型器获得附带技术信息的3D数据模型
搏力谋 VDI 选型器不仅能为单个产品选型,而且还能提供阀门和执行器组合的选型。可将含有任何技术相关信息的数据方便地添加到项目中。
-
搏力谋 VDI 3805 选择器(2020)
(zip -
706.1 MB)
-
搏力谋 VDI 3805 指南 02/03 - 阀门数据记录
(zip -
1.36 MB)
Autodesk Revit的BIM插件
通过BIM插件从Autodesk Revit获得附带技术信息的3D数据模型
借助该插件,您可以从一个数据库中选择搏力谋执行器、阀门和传感器,并通过拖放操作将其及相应的技术数据添加到楼宇信息建模(Building Information Modeling)项目中。这样一来,所有的BIM用户都可以访问所有Revit MEP格式的数据,这些数据都已结构化并分成类。
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1.91 MB)
-
只有当计算机上已装有Autodesk Revit软件时,BIM插件才能成功地安装。
-
访问Autodesk网站