Veselīgs telpas gaiss un energoefektīvi HVAC risinājumi
Ievērojamu savas dzīves daļu mēs pavadām iekštelpās, bet cik bieži mēs aizdomājamies par iekštelpu gaisa kvalitātes (IAQ) ietekmi uz mūsu produktivitāti, labsajūtu vai veselību? HVAC sistēmas bieži tiek uzstādītas, lai palīdzētu uzturēt komforta līmeni ēkā, bet izpratne par ieguvumiem iedzīvotāju veselībai un projekta energoefektivitāti parasti ir mazāka. Centrālās gaisa apstrādes iekārtas (AHU) vienlaikus var izmantot gan ilgtspējības, gan IAQ problēmu risināšanai. Belimo piedāvā inovatīvu risinājumu klāstu, lai optimizētu HVAC sistēmu un IAQ uzraudzību un vadību. Mūsu septiņi būtiskākie priekšnoteikumi veselīgam iekštelpu gaisam sniedz vērtīgu informāciju par to, kā HVAC ierīces var paaugstināt IAQ telpās, neietekmējot energoefektivitāti.
Šo tēmu kopā ar IAQ ekspertu viedokļiem esam apkopojuši brošūrā. Patīkamu lasīšanu!
-
The seven essentials of healthy indoor air
(pdf -
3,05 MB)
Vispārīga informācija par iekštelpu gaisa kvalitāti
Svarīgi iekštelpu gaisa kvalitātes indikatori
Mitrums Mitruma līmenis ir mitruma mērījums gaisā un tam vajadzētu būt uzturētam starp 40-60 procentiem RH lai panāktu optimālu komfortu. Ja mitruma līmenis ir zemāks, var rasties ādas, acu vai elpceļu sausuma sajūta, savukārt pārāk augsts mituma līmenis var veicināt pelējumu. |
Oglekļa dioksīds (CO2) CO2 koncentrācija iekštelpās bieži ir saistīta ar cilvēku skaitu vai aktivitātes līmeni slēgtā telpā. Ja koncentrācija pārsniedz 1000 ppm, sāk samazināties produktivitāte, bet vēl būtiskāks ir nopietnu veselības problēmu risks. |
Temperatūra Temperatūra bieži ir cieši saistīta ar mitrumu un ietekmē kopējo labsajūtas, produktivitātes un veselības līmeni. Ideālā telpas temperatūra bieži ir subjektīva, bet to ietekmē arī aktivitātes līmenis, telpas aizņemtība, mitrums un gaisa plūsmas ātrums. |
Gaisa plūsmas ātrums var būtiski ietekmēt temperatūru un komfortu iekštelpās, jo ātruma palielināšanās paātrina siltuma apmaiņu starp cilvēkiem un apkārtējo gaisu. Savukārt nepietiekama gaisa plūsma var veicināt gaisā esošo piesārņotāju, piemēram, gaistošu organisko savienojumu, uzkrāšanos. |
Gaistoši organiskie savienojumi Gaistoši organiskie savienojumi ir organiski, oglekli saturoši savienojumi, kas var iztvaikot istabas temperatūrā. Potenciāli kaitīgus gaistošos organiskos savienojumus iekštelpās var radīt daudzi avoti, tostarp tīrīšanas līdzekļi, krāsas, mīkstinātāji, printeri un līmes. |
Cietās daļiņas Mikroskopiskas cietās vai šķidrās daļiņas, kas var nokļūt gaisā no tādiem avotiem kā putekšņi, putekļi un pelējuma sporas. Šīs mazās daļiņas var iekļūt plaušās, izraisot alerģiskas reakcijas, kairinājumu vai infekcijas. |
Augstas veiktspējas HVAC sistēmas rūpējas par veselīgu vidi iekštelpās, nodrošinot āra gaisa padevi, filtrāciju un mitruma kontroli. IAQ veicināšana ir viena no mūsu atbildībām.
Belimo izpilddirektors (CEO)
Jūsu partneris iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanā
Belimo apņemas būt uzticams partneris iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanā un piedāvāt uzticamus un energoefektīvus HVAC risinājumus, kas sniedz komfortu, drošību un kvalitatīvu sistēmu veiktspēju. Mēs strādājam kopā ar saviem klientiem kā komanda, lai nodrošinātu rezultātus, kas atbilst jebkura projekta vajadzībām neatkarīgi no apjoma. Šī uz sadarbību vērstā pieeja ir viens no daudziem iemesliem, kāpēc mums uzticas visā pasaulē un kāpēc esam kļuvuši par vadošo uzņēmumu HVAC perifēro ierīču nozarē.
Izstrādājumi labākai iekštelpu gaisa kvalitātei
Iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanai jāpieiet no vairākām pusēm vienlaikus. Bez precīza sistēmu projekta un regulārām apkopēm būtiski ir arī uzticami izstrādājumi, kurus var viegli integrēt ēkas pārvaldības sistēmās un IoT platformās. Belimo piedāvā pilnu un inovatīvu HVAC vadības ierīču klāstu, kas nodrošinās veselīgu iekštelpu gaisa kvalitāti, neietekmējot enerģijas patēriņu.
Iepazīstieties ar izstrādājumiem labākai iekštelpu gaisa kvalitātei:
Indoor Air Quality Duct Sensors |
![]() |
Measurement of Temperature, humidity, enthalpy, dew point, CO2, and VOC |
|
Shop Duct Sensors |
---|---|---|---|---|
Room Sensors | ![]() |
Measurement of temperature, humidity, dew point, and CO2 |
|
Shop Room Sensors |
Air Pressure Sensors and Switches |
![]() |
Measurement of differential pressure and volumetric flow |
|
Shop Pressure Sensors and Switches |
VAV Solutions | ![]() |
Measurement and control of volumetric flow |
|
Shop VAV Solution |
Damper Actuators | ![]() |
Motorization of air dampers |
|
Shop Damper Actuators |
Energy Valve | ![]() |
Certified energy measurement and controls |
|
Shop Energy Valves |
Veiksmes stāsts
Vienkārša iekštelpu gaisa kvalitātes vadība ar IoT
Emch+Berger ImmoConsult AG, Cīrihe (Šveice)
2020. gadā nekustamo īpašumu uzņēmumam Emch+Berger ImmoConsult AG bija nepieciešams moderns risinājums iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanai ar HVAC sistēmām uzņēmuma jaunajos Cīrihes birojos. Uzziniet, kā tika uzstādīti Belimo HVAC komponenti, izmantojot IoT atbalstu ērtai ēku automatizācijai un vadībai un tādējādi radot komfortablu darba vidi.
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2,12 MB)
Individualizēta pacientu aprūpe
Universitātes slimnīca, Cīrihe (Šveice)
2019. gadā Cīrihes Universitātes slimnīca (UHZ) nodeva ekspluatācijā pagaidu ēku ar specializētām apdegumu palātām. Iestāde vēlējās aprīkot katru telpu ar atsevišķu vadības kontūru, kas ļautu pielāgot mitrumu un temperatūru atbilstoši katra pacienta vajadzībām. Uzziniet, kā Belimo komponentu uzstādīšana palīdzēja sasniegt šo mērķi, neskatoties uz ierobežoto laiku un citiem slimnīcas vides izaicinājumiem.
-
Reference – University Hospital Zurich, Switzerland
(pdf -
1,96 MB)
Komforta nākotne virtuālajā pasaulē
Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Ķīna)
Būvniecības laikā pirmais virtuālās realitātes (VR) atrakciju parks Dienvidķīnā saskārās ar grūtībām, uzturot iekštelpu gaisa kvalitāti visiem apmeklētājiem aktīvajās zonās. Uzņēmums nepadevās un atrada risinājumu – tas uzstādīja vairāk nekā 100 Belimo sensorus un enerģijas vārstus, izveidojot modernu HVAC sistēmu, kas ļauj pielāgot sistēmas parametrus atbilstoši apmeklētāju skaita un aktivitātes līmeņa izmaiņām. Tādējādi tika nodrošināta dinamiska gaisa kvalitātes, enerģijas patēriņa un siltuma komforta vadība visā ēkā.
-
Reference - SoReal Spiral Paradise, China
(pdf -
2,21 MB)
FAQ
The "sweet spot" for indoor air humidity is 40 to 60%, as this dramatically reduces the transmission risk of diseases, and enables the body to better repair and protect itself.
At air humidity below 40%, the water droplets with viruses become smaller and can travel through large open office spaces and survive for hours. Furthermore, many bacteria and viruses become more virulent when exposed to dry air. If the indoor relative humidity is above 60%, mold and mildew begin to form and these can pose health problems.
CO2 concentration of more than 1000 ppm (parts per million) decreases the brain's ability to concentrate; starting at 2000 ppm and higher, it can lead to fatigue or even headaches. CO2 level in indoor air is an excellent indicator of space usage and occupancy and therefore an indirect way of potential bio-contamination, such as COVID-19 viruses. If the CO2 value is high due to increased occupancy and limited air exchange, there is a high potential risk from infectious aerosols.
As air circulation does not filter the air nor supply fresh air into the room, it is not a good solution either. On the contrary, strong unfiltered air movements further spread particles and pathogens within the space. A ventilation system with central air conditioning is needed to provide fresh, filtered, and conditioned air to the zones.
Air handling units usually supply air to several zones in a building. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs. If the number of people in a room increases, e.g., in a larger meeting room, you would expect the air supply to increase accordingly. Similarly, the polluted air must also be removed from the room. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV) based on air quality measurements.
The polluted and contaminated air must be removed from the room. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs to prevent an increase in the concentration of infectious aerosols. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV).
To prevent contaminants from entering indoor spaces through supply air ducts, suitable filters must be integrated into the air handling unit and must be replaced when the contamination of the filter increases. Pressure sensors and dynamic airflow measurements can be used to measure the degree of usage or contamination of the filters.
Central air handling units (AHUs) and air distribution systems can centrally control the quality of the supplied air at any time. Temperature, humidity, and air quality sensors permanently measure the conditions of the supplied air and deviations are instantly detected and corrected.
Indoor air quality can be measured either in the room or in the extract (return) air duct. Measuring the supply air doesn't reflect the indoor air quality situation in the room, but the fresh and conditioned air supplied by the air handling unit.
If the indoor air quality is measured in the room, attention must be paid to the mounting location to ensure proper and correct measurement. The installation should be at a height of around 1.5m (5 feet) and at least 50cm (20 inches) from the adjacent wall. It should not be exposed to direct sunlight nor mounted on external walls. Furthermore, avoid installations above radiators, directly adjacent to doors, in recesses (e.g. shelves) and behind curtains.
Alternatively, the measurement can take place in the duct which extracts the used air from the room. While the correct placement of a room sensor requires more attention, the advantage over a duct sensor is that, thanks to its exposure to the occupants, it allows direct, visual, thermal and indoor air quality feedback by means of a display or a traffic light indication.
Pievienojieties mūsu apmācībām un vebināriem par iekštelpu gaisa kvalitāti
Mūsu HVAC vebināru un apmācību programmu mērķis ir turpināt pieredzējušu apkopes tehniķu, ēku pārvaldnieku, izplatītāju, pārvaldes darbuzņēmēju un ēku īpašnieku izglītošanu par IAQ problēmām un risinājumiem praksē, kā arī par iedzīvotāju veselības un efektīvas sistēmu veiktspējas nozīmi. Mūsu apmācības tiek organizētas un pasniegtas visā pasaulē.
Video par IAQ
Padarot neredzamo redzamu - Pirmā PVO Eiropas Iekštelpu Gaisa konference
Sapratne par veselīgas iekštelpu gaisa kvalitātes ietekmi uz ēkas iemītniekiem pastāvīgi uzlabojas. Belimo bija priecīgi būt vienoi no līdzsponsoriem PVO Eiropas, Šveices valdības un Ženēvas Veselības foruma organizētajai, kas bija pirmā Iekštelpu Gaisa konference, kas notika Bernē 2023. gada 20. septembrī. Nozīmīgi eksperti, zinātnieki un lēmumu pieņēmēji no vides tehnoloģiju, veselības un iekštelpu gaisa pētījumu jomām, kā arī valdības pārstāvji diskutēja par iekštelpu gaisa kvalitātes būtisko lomu mūsu veselībā.
Konferences dokumentācija, tai skaitā zinātniskās prezentācijas un pamatraksti, ir pieejama šeit:
Pirmā PVO Eiropas konference par iekštelpu gaisu (genevahealthforum.com)
Televīzijas pārraide, ko veica Nano, par to, kā veselīgs iekštelpu gaiss var samazināt veselības riskus:
(pieejams tikai vācu valodā)