air-handling-unit-header

Unità di trattamento aria (AHU)

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ e contatore di energia termica
  3. HVAC Applications

Cos'è un'unità di trattamento aria (AHU)?

Un'unità di trattamento aria (AHU) è una macchina usata per condizionare e far circolare l'aria come parte di un sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.

Comprende solitamente

  • uno o più ventilatori,
  • scambiatori di calore per il riscaldamento e il raffreddamento,
  • filtri o camere di filtraggio,
  • elementi fonoassorbenti e
  • le serrande.

Le unità di trattamento aria di solito si collegano a un sistema di ventilazione in canalizzazione che distribuisce l'aria condizionata nell'edificio e la restituisce all'AHU. L'acqua viene fornita dall'impianto centrale all'AHU e passa attraverso uno scambiatore di calore. Questo processo è controllato da un loop di regolazione DDC che regola la portata d'acqua attraverso lo scambiatore di calore utilizzando una valvola di regolazione, la valvola è modulata dal DDC mantenendo una temperatura desiderata sia in un ambiente sia in uscita dall'AHU.

 

air-handling-unit-schematic


Ordina ora la nuova Belimo Energy Valve™

Scopri come la Energy Valve migliora la tua unità di trattamento aria





Energy Valve
Compra ora




Problemi comuni nelle applicazioni AHU

Molte AHU sul campo hanno scarse prestazioni, principalmente per i seguenti motivi:

Carico parziale

Cambiando dinamicamente le portate dell'acqua e dell'aria si verificano dei disallineamenti, che causano tracimazioni e un basso delta T.

Performance dello scambiatore

Gli scambiatori si degradano col tempo. Senza un'adeguata manutenzione, la potenza dello scambiatore si riduce, comportando un minore trasferimento di calore.

Valvole sovradimensionate

Le valvole dipendenti dalla pressione sovradimensionate vengono comunemente selezionate usando le dimensioni della linea. Questo sovradimensionamento crea instabilità nella regolazione causando grandi variazioni nella portata d'acqua per piccoli movimenti della valvola.

Fluttuazioni di pressione

Le fluttuazioni della pressione differenziale hanno un impatto sostanziale sulla portata attraverso lo scambiatore.

Perché scegliere la Belimo Energy Valve™ in un'applicazione AHU

I carichi negli edifici cambiano spesso drammaticamente in base alla stagione e anche durante il giorno. Tuttavia, il bilanciamento statico è intrapreso sulla base dei "carichi di progetto" del caso peggiore. Poiché gli edifici raramente sperimentano il "carico di progetto", i controlli DDC devono adattare continuamente la portata dell'acqua attraverso lo scambiatore di calore a seconda della domanda effettiva. Questi continui adattamenti creano cambiamenti di pressione per gli altri scambiatori di calore nello stesso circuito idronico e influenzano negativamente le loro portate.
L'influenza reciproca di diverse utenze in un sistema idronico può essere completamente eliminata con la funzione di bilanciamento dinamico dell'EV. Le variazioni di pressione differenziale non causano alcuna variazione della portata.


Le unità di trattamento aria in genere controllano la portata dell'aria in base alla pressione statica del condotto e le portate dell'acqua utilizzando le temperature dell'aria in uscita. Poiché la relazione tra la posizione della valvola e la portata dell'aria non è fissa, la natura dinamica della regolazione comporta che la portata dell'aria sia costantemente inadeguata alla portata d'acqua. Questo si traduce spesso in portate eccessive, che conosciamo come sindrome da basso delta T.

Se un sistema di riscaldamento o di raffreddamento funziona con una portata d'acqua in eccesso, questa non può essere convertita in una maggiore potenza di riscaldamento o di raffreddamento. In questo caso, la differenza della temperatura tra mandata e ritorno diminuisce. La sindrome da basso delta T che ne risulta è un chiaro indicatore che le pompe stanno lavorando più del necessario e la capacità dell'impianto centrale è compromessa.

Low Delta T Syndrome
Il Delta T manager integrato nella Belimo Energy Valve™ è una funzione che misura continuamente la temperatura differenziale e la confronta con il valore limite specifico del sistema. Se scende al di sotto del valore limite, la Belimo Energy Valve™ regola automaticamente la portata in modo da utilizzare solo la quantità di acqua effettivamente necessaria per raggiungere la potenza desiderata. Di conseguenza, la logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome da basso delta T e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.

Delta T Manager

Benefici della Belimo Energy Valve™

Il bilanciamento dinamico mediante la Belimo Energy Valve™ assicura la corretta quantità d'acqua sia a pieno carico, sia a carico parziale.

  • L'influenza reciproca tra le valvole viene eliminata grazie al bilanciamento dinamico.
  • Il controllo di potenza fornisce una potenza di riscaldamento o di raffreddamento in uscita identica qualsiasi ingresso riceva.
  • Le capacità di monitoraggio dell'EV forniscono una piena trasparenza del sistema (portata volumetrica, temperature, potenza di raffreddamento/riscaldamento) con registrazione dei dati e archiviazione opzionale nel Belimo Cloud.
  • L'ottimizzazione costante della pompa è possibile utilizzando la posizione fisica della valvola
delta-t-manager

Per risolvere la sindrome del basso delta T per una migliore efficienza energetica

Storia di successo: la Belimo Energy Valve™ alla Land O'Lakes, Inc., Minnesota

La Belimo Energy Valve svolge un ruolo fondamentale nella modernizzazione della struttura aziendale di Land O' Lakes, Inc.

Land O' Lakes, Inc.' s Corporate Sustainability Group ha iniziato a pianificare la modernizzazione delle strutture per aumentare l'efficienza e ridurre il consumo di energia. I sistemi HVAC sono stati un'area particolare di attenzione poiché, con l'invecchiamento degli edifici, è diventato più difficile raffreddare e soddisfare i setpoint della temperatura dell'aria di scarico desiderati (soprattutto nei mesi estivi). Anche il miglioramento del comfort degli occupanti era una priorità.

Dopo aver condotto un esame approfondito delle tubazioni, delle valvole e della strumentazione, i responsabili hanno concluso che per risolvere il problema, sarebbe stato necessario apportare vari miglioramenti infrastrutturali. Hanno quindi iniziato il processo di ricerca di una soluzione che, alla fine, li ha portati alla Belimo Energy Valve™.

  • Success Story - Land O'Lakes, USA
  • Infographic - Land O'Lakes, USA
landolakes

Ordinate la Belimo Energy Valve™ nel nostro Webshop

  • Acquista ora

Maggiori informazioni sulla Belimo Energy Valve™

  • Maggiori informazioni

La Belimo Energy Valve™ in altre applicazioni HVAC

  • Leggi tutto

Benvenuti da Belimo Italia

Non sembri trovarti in Italia. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)