belimo_ultrasonic_flow_sensor_picture_rgb_1980x350

נקודות עיקריות של Belimo

  1. בית

דגשים

Success Story המתחם של Loxone, אוסטריה

belimo_loxone-campus-outdoor

במוקד האוטומציה החכמה לבניינים – פרויקט ייצוגי ללמידה והתנסות

משימתה של החברה, שהוקמה בשנת 2009 בקולרשלאג, אוסטריה, היא להשתמש באוטומציה כדי ליצור בניינים יעילים יותר אנרגטית, בניינים נוחים ובטוחים יותר. מטרת המתחם של Loxone, שנבנה בשנת 2023 באותו מקום שבו הוקמה החברה עצמה, היא לאפשר לחוות את אוטומציית הבניין של המחר – כבר היום. המתחם רחב הידיים בשטח של 150 דונם כולל בית מלון עם מרכז בריאות, אודיטוריום, מסעדה, וכן מספר רב של שטחי משרדים ומחסנים.

  • למד עוד

מקסם את יעילות הבניין שלך באמצעות RetroFIT+

משדרוגים חכמים ועד לטכנולוגיות HVAC חדשניות, אירוע ה-RetroFIT+ שלנו מציג סיפורי הצלחה מהחיים וגישות מעשיות לפרויקטים הדורשים התאמה למוצרים מדורות קודמים. 

  • גלה כיצד התאמה למוצרים מדורות קודמים יכולה לשנות מערכות HVAC קיימות
  • קבל תובנות חשובות ממומחים, שיספקו לך את הידע לקבלת החלטות מושכלות עבור עסקך
  • השג את יעדי הקיימות שלך בקלות ובביטחון
  • קרא עוד
  • שאלות נפוצות בנושא RetroFIT+

רגשי איכות אוויר HVAC לאקלים פנימי בריא ויעיל

RoomSensor_Groupimage-connectivity

רגשי איכות האוויר HVAC שלנו מציעים מדידות מדויקות ועיצוב אסתטי ועל-זמני לאדריכלים, הרכבה מהירה למתקינים, הכנסה לשירות קלה באמצעות טלפון חכם למשלבי מערכות ותנאים נוחים ובריאים בחדר לדיירים. עם או בלי תצוגת מגע Epaper, הם מבצעים ניטור ושליטה לגבי פרמטרים מרובים לצורך נוחות ובטיחות פנימית, לרבות טמפרטורה, לחות ורמות CO‏2. יחידות ההפעלה לחדר בעלות התצוגות הווירטואליות מאפשרות שליטה מלאה וקלה ללא חשש מגישה לא מורשית.

  • למידע נוסף

Riding the Tide of Climate Change

Sustainability and energy-efficient buildings are hot topics in modern architecture, and one of the latest marvels is the Floating Office in Rotterdam. The building consists of coupled blocks of concrete that float atop the Nieuwe Maas river and uses its waters for both cooling and heating. In addition, it has smart HVAC technology from Belimo to help create an optimal environment while using minimal energy. Together with the solar cells installed on the roof, this innovative set-up makes the building entirely self-sufficient.
 

  • למידע נוסף

פרוייקט המגדלור של Belmo בהודו

מרכז מומבאי, המטה שלנו בהודו בשטח של 3.800 מ"ר, נהגה לראשונה בשנת 2016 כחלק מאסטרטגיית הצמיחה המואצת שלנו לשנת 2030. המבנה שנבנה כדי להפגין את פתרונות HVAC החדשניים ותכנון הקיימות החדשני שלנו, היה הזדמנות מרגשת לעצב מבנה אקולוגי מהבסיס ומעלה.

המבנה כולל שטח משרדים ומפעל, כולל מרכז חווית לקוח של Belimo שנוצר כדי לתמוך באופן פעיל במסע הלקוח לעבר יצירת נוחות פנימית בריאה יותר עם פחות שימוש באנרגיה. הוא כולל גם אזורי ייצור ציוד מקורי ואקדמיות, אזור לעיצוב משותף, בנייה ובדיקה של הדור הבא של מוצרי Belimo.

  • למידע נוסף

האם אתה מכיר את המערכת ההידראולית בבניין שלך? לקבוע את הפוטנציאל לאופטימיזציאת אנרגיה בכמה הקלקות בלבד.

HVAC checklist screenshot

האקומודציה של המבנה עשויה להשתנות עם הזמן. לכן חשוב שהציוד הטכני יותאם גם כן לאקומודציה החדשה. ניתן לבצע שיפוץ מבנה ליעילות אנרגטית באופן חסכוני על ידי התאמת המערכת הקיימת, החלפת רכיבי HVAC המיושנים או על ידי הוספת חידושים טכנולוגיים עדכניים. לא תמיד יש צורך לחדש או להחליף את כל המערכות כדי להגדיל את היעילות האנרגטית וכדי למזער את עלויות ההפעלה.

השתמש ברשימת הבדיקה שלנו כדי לגלות האם המבנה שלך תואם את דרישות האנרגיה של ימינו.

  • למידע נוסף

אוויר פנימי נוח ובריא עם רגשי חדר ויחידות תפעול חדר

רגשי החדר של Belimo ויחידות תפעול החדר תוכננו להשלים את טווח הרגשים הקיים. המראה הפשוט והנקי שלהם אידיאלי להתקנה באזורים גלויים, כשמראה אלגנטי וצר מתמזג אופן מושלם בסביבה.עם הרחבת טווח המוצרים לאזורים הנראים בחדר, Belimo מציעה לאדריכלים עיצוב אסתטי ונצחי, למתקינים הרכבה מהירה, הפעלה קלה של שילובי מערכות באמצעות טלפון חכם, וללקוחות הקצה אקלים נוח ובריא בחדר.

  • למידע נוסף

שליטה בספיקה עם Belimo Energy Valve™

שנים של התרחבות בבית החולים לודמילנסטיפט הובילו לכך שמערכת החימום, אוורור ומיזוג אוויר שלהם פשוט לא עמדה בעומס. הכנסת ברזי האנרגיה של Belimo הפחיתה משמעותית את קצב ספיקת המים של רשת החימום, מה שהוביל ליצירת מערכות קירור וחימום תלויות עומס חכמות, שקופות ויעילות אנרגטית - תוך שיפור הנוחות ושמירה על צריכת אנרגיה יציבה.

  • למידע נוסף

אחד מ-1000 פתרונות לשינוי העולם - קרן Solar Impulse

באוויר, Solar Impulse הוכיחה כי על ידי שימוש בטכנולוגיות חדשות וחשיבה מחדש לגביהן, יכול מטוס סולארי לטוס בלילה באמצעות מקורות אנרגיה מתחדשים. במבנים, Belimo Energy Valve™ המציא מחדש את ברז הבקרה כך שישלוט לא רק בספיקה אלא גם בכח וינהל גם את הפרשי הטמפרטורה, לקבלת שקיפות ולהבטחת פעולה יעילה אנרגטית של מערכות HVAC.

  • למידע נוסף

שילוב של מדידת אנרגיה ובקרה, מדידת אנרגיה תרמית מאושרת וחיוב

Belimo Energy Valve™ משלב מדידת אנרגיה, בקרה, ניהול הפרש טמפ', ובמידת הצורך, חיוב עם אפשרות IoT, הכול במכשיר אחד. הוא מציע שילוב חלק וישיר ל-BMS או לפלטפורמות ניטור מבוססות IoT, עם ניטור מבוסס IoT, כלים לשיפור ביצועים ונתוני חיוב. שני העולמות של "בקרת אנרגיה" ו"מדידה וחיוב מוסמכים של אנרגיה תרמית" מתאחדים. חיבור תכונות ביצועים כדי לחסוך לך זמן וכסף.

מדידת אנרגיה ובקרת כח בכל מקום

לגשת לנתוני המבנה מכל מקום ושקיפות של מערכות האוורור והחימום הם גורם חיוני אצל Lenzerheide Bergbahnen הנמצאת במתחם הספורט האלפיני המוביל בחורף, וכאתר רכיבת האופניים המוביל בשוויץ.

חסכון אנרגטי שניתן לראות

Belimo Energy Valve™ הוא אפשרות קלה להתקנה וחסכונית לפתרון בעיות הפרשי טמפ' במערכות קירור מרוחקות. ההטמעה המוצלחת ב-Citizen’s Plaza שבבעלות המדינה בנשוויל (טנסי, ארה"ב) ממחישה באופן מושלם את הייתרונות של פתרון זה.

להבטיח את אמינות המערכת

Merck Biodevelopment שיתפה לאחרונה כיצד Belimo Energy Valve™ הבטיחה את אמינות המערכת במתקני הייצור שלהם במרטייק, צרפת, ואיפשרה להם להשיג את הפלט הנכון, בספיקה הנכונה, ואת הטמפרטורה הנכונה ברגע הנכון.

חיוב אנרגיה עם מדידת אנרגיה משולבת

הקמפוס של אוניברסיטת ברמן כולל מעל ל-30 מבנים שנבנו בשנות ה-70 של המאה הקודמת, ושעברו הרחבות ושיפוצים באופן מתמיד. העליה בדרישות האנרגיה במהלך השנים הובילה לחלוקת נפח ולתחזוקה מורכבת של אספקת הקירור והחימום. 
בזכות שיתוף פעולה עם מר פלורין רובי מ-M&P Braunschweig GmbH וההתקנה של ברזי האנרגיה של Belimo, אוניברסיטת ברמן הצליחה לפתור את הבעיות ההידרוניות של מערכת היסטורית זו. בקרת הכח וקצב הספיקה המסית של הברזים מבטיחים אספקה מהימנה. 
מערכות הייצור ישמשו באופן אופטימאלי והמבנים השונים לא יקבלו אספק יתר או חסר. 
הנתונים שהוקלטו מספקים למרכז האנרגיה של אוניברסיטת ברמן מידה רבה של שקיפות; תכונה שלא הייתה אפשרית קודם לכן עם ברזי הבקרה הבסיסיים. 
יחד עם הניטור השקוף והבקרה של מערכת החימום והקירור, ברז האנרגיה מאפשר גם למבני אנרגיה מבוססי IoT עם אישור MID לבצע חיוב בתוך מרכזי העלות השונים.
 

  • למידע נוסף בנוגע ל-Belimo Energy Valves™

מוצרים לאיכות אוויר פנימית משופרת

כדי להבטיח את איכות אוויר הפנים יש צורך בגישה מרובת פנים. מלבד תכנון מערכת מדויק ותחזוקה שוטפת, חשוב מאוד להשתמש במוצרים מהימנים שאותם ניתן לשלב באופן חלק במערכת בקרת המבנה ובפלטפורמת ה-IoT. Belimo מציעה טווח מלא וחדשני של מכשירי בקרת מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר לשמירה על איכות אוויר פנימית בריאה מבלי להתפשר על היעילות האנרגטית.

לגלות מוצרים לאיכות אוויר פנימית בריאה:

  • למידע נוסף בנוגע לפתרונות אמינים לתחזוקת איכות אוויר פנימית
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

שבעת הגורמים החיוניים לאוויר פנימי בריא

הקשר שבין כנון, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת HVAC שלכם חיוני לצורך שיפור איכות האוויר הפנימית. Belimo זיהתה 7 גורמים חיוניים להבטת אוויר פנימי בריא במבנים. 
 

למדיע נוסף על כיצד ניתן לשפר איכות אוויר פנימית:

  • 7 הנקודות החיוניות של Belimo לאוויר פנימי בריא
ENERGY_900x510

השפעת איכות האוויר הפנימית על בריאותנו

פעמים רבות מתעלמים מאיכות האוויר הפנימית, מתוך הנחה שהאוויר הפנימי בטוח לנשימה. מאחר שאנחנו מבלים את רוב זמננו בתוך מבנים, זו עלולה להיות הנחה מסוכנת, מאחר שאיכות האוויר משפיעה על הריכוז שלנו, הפרודוקטיביות, הנוחות, וחשוב מכל, על בריאותנו. 
 

גלה כיצד איכות אוויר פנימית משפיעה על בריאותנו:

  • איכות אוויר פנימית בריאה
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

איכות אוויר פנימית טובה לביצועים משופרים

בחדרים ללא אוורור, עולה ריכוז ה-CO‏2 , הביצועים יורדים במהירות, ואנחנו לא יכולים להתרגז, חשים עייפות, סובלים מכאבי ראש ועוד. 
 

איכות אוויר פנימית משפיעה על הביצועים שלנו:

  • איכות אוויר פנימית טובה לביצועים משופרים

Belimo חוגג את ייצור המפעיל ה-100 מיליון

בתחילת שנת 2020, Belimo ייצרה את המפעיל ה-100 מיליון שלה ובכך הגיעה לציון דרך נוסף בתולדות החברה. כיום, מאות אלפי מבנים ברחבי העולם משלבים מפעילי Belimo במערכות ה-HVAC שלהם.

מובילת השוק העולמית בשוויץ למכשירי שטח לבקרה וויסות מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר ממשיכה את מהלך הצמיחה שלה על ידי הגעה לאבן דרך זו, כמו גם לביקוש למוצרים חדשניים המגבירים באופן בר-קיימא את הנוחות, היעילות האנרגטית והבטיחות במבנים.

  • למידע נוסף

מד ספיקה מובנה בשיטה אולטראסונית עם מדידת גליקול

מדידת ספיקה מהימנה היא גורם חיוני במיקסום היעילות של מערכות HVAC וכדי להבטיח את נוחות הדיירים. רגש הספיקה החדש של Belimo כולל טכנולוגיית תנועה-זמן אולטרסונית כדי לספק מדידת ספיקה מדויקת ומהימנה של המים ושל תערובת המים/גליקול מבלי לסטות באף יישום HVAC.

  • כיול רטוב במספר נקודות מבטיח דיוק ומהימנות.

  • לוגיקת פיצוי גליקול וטמפרטורה ייחודית מבטלת את הצורך בכיול ידני.

  • דיוק של ±2% בקריאה ושל ±0.5% במדידה חוזרת מבטיחים מדידת ספיקה מדויקת.

  • למידע נוסף

דואגים לבטיחות ב-McMenamins Elks Temple שבטקומה, וושינגטון

מבנה Elks Temple שנבנה בשנת 1915 ממוקם ברחוב ברודווי המוכר בטקומה (וושינגטון) ורשום ברשם הלאומי למקומות היסטוריים. בשנת 2012, המבנה נרכש על ידי חברת McMenamins; לאחר יותר מארבעה עשורים של הזנחה. שיפוץ המבנה התחיל בשנת 2017 במטרה לשחזר ולשמר אותו כפי שהיה בתחיל המאה ה-20 מבחינת עיצוב ארכיטקטוני ומאפייני התיאטרון תוך הוספת מסעה, ברים, חדרי מלון, חלי אירועים ומזקקה פועלת. כדי להגן על נכסי המבנה ההיסטורי וכדי להבטיח את בטיחות האנשים, הותקנו מדף אש ומפעיל מדף עשן מבוקר של Belimo.

  • למידע נוסף

טכנולוגיה שמצילה חיים

014_eve_ooe18_014_web

הגנת אש במבנים מבוססת על שלושה פילרים עיקריים: הגנת אש מבנית, טכנית וארגונית. הגנת אש טכנית חשובה יותר מאי פעם. בעיקר במבנים מודרניים עם עיצוב חריג, שימוש משולב או עלייה במורכבות ובגודל המבנה. Belimo החלה לטפל בנושא זה בשלב מוקדם מאוד, בעיקר בכל הנוגע להגנת אש טכנית. כבר בשנת 1978 -  שלוש שנים אחרי היווסדה - מכרה Belimo מפעילים שניתן היה להתקין על גבי מדפי אש. בנתיים, Belimo הפעה למובילה בשוק העולמי בכל הנוגע למינוע של מדפי אש ומדפי בקרת עשן עם מומחיות גבוהה וניסיון רב.

  • למידע נוסף
LandOLakes_900x510

מפעיל עם פעולת חירום

Land O’Lakes מחוייבת להפיכת העולם לבטוח יותר עם ברזי האנרגיה של Belimo.

  • למידע נוסף

נוחות החדר

בקרת אזור בלתי תלויית לחץ במרכז ongqiao SunnyWorld, שנגחאי.

  • למידע נוסף
Teaser_PR_900x510

סגלול

מפעיל ברז פרפר החכם ביותר מספק שילוב מהימן של מים מקוררים עם waterside economizer

  • למידע נוסף
kuhn_champ_900x510

יותר כח פחות אנרגיה

ידידותיות למשתמש ואמינות מוכחת של מפעילי PR החדשים שלנו מאת Kuhn Champignon AG.

  • למידע נוסף
SwissCo_Teaser_900x510x

ברז פרפר

מערכת חימום, אוורור ומיזוג אוויר שהותאמה למערכות קודמות הופעלה במפעל הייצור של SwissCo Services במאי 2017, ואיפשרה חסכון אנרגטי של 128,000 קילו וואט שעה כפי שנמדד בין מאי לבין אוגוסט 2017.

  • למידע נוסף
EPIV_Galliker_900x510

יעילות אנרגטית

Logistikcenter 4 החדש של Galliker Transport AG בדגמרסלן מספר יעילות אנרטגית חסרת תקדים.

  • למידע נוסף