A Belimo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas
Na Belimo, o nosso portfólio de produtos, processo de negócios e os nossos valores estão naturalmente alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com ênfase no ambiente, saúde e bem-estar, e na sociedade.
Confiança, integridade, competência e responsabilidade – valores que estão na base da sustentabilidade ambiental, econômica e social – definem a nossa cultura corporativa. Como empregador, apoiamos o compromisso pessoal, o trabalho em equipe, a diversidade cultural e a coragem de assumir riscos para inspirar os clientes. Nosso portfólio de produtos é projetado e otimizado de forma a maximizar a eficiência energética e a longevidade. Nossa metodologia de vendas está totalmente vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Nossa missão geral de sustentabilidade é promover a sustentabilidade global por meio da criação de ambientes internos mais saudáveis e que consumam menos energia.
Saúde e bem-estar
Os produtos Belimo oferecem melhor qualidade do ar interno, o que promove a saúde, o conforto e o bem-estar dos ocupantes de edifícios e permite a operação de aplicações essenciais. Nossos componentes AVAC inteligentes controlam os principais fatores que afetam a temperatura ambiente, e garantem um ambiente estável e saudável (ODS 3).
Meio ambiente
Nossos produtos economizam energia e reduzem as emissões de CO2. Além disso, eles impulsionam a eficiência energética dos edifícios (ODS 7) e colaboram para a respectiva resiliência (ODS 9), enquanto tornam as cidades mais seguras e mais sustentáveis (ODS 11). Por meio das nossas atividades, colaboramos para a duplicação da taxa global de melhoria da eficiência energética ao criar benefícios mensuráveis de sustentabilidade e ao fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação a desastres climáticos (ODS 13).
Sociedade
Como empregador, criamos continuamente excelentes empregos que enfatizam o compromisso pessoal, o envolvimento, o crescimento, o trabalho em equipe e a diversidade cultural (ODS 8). Mantemos práticas sustentáveis de aquisição e obtenção localizadas, com minimização do desperdício e otimização da logística por meio da modularização das nossas linhas de produtos e da aplicação de normas de gerenciamento ambiental em nossas fábricas centrais (ODS 12).
Mais informações sobre como colaboramos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas:
Oferta de impacto ambiental, social e de governança por meio do CESIM®
Na Belimo, o valor agregado para os nossos clientes é a medida do nosso sucesso. Criamos valor para o cliente com o CESIM, nosso método de inovação com foco no cliente, que destaca conforto, eficiência energética e segurança para as pessoas e suas propriedades, enquanto também garante uma fácil instalação, comissionamento e esforços reduzidos de manutenção. Esta abordagem garante o cumprimento com os nossos compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG).