Budynki efektywne energetycznie i procesy
Belimo has made it its mission to create healthier, and more comfortable indoor environments that reduce energy consumption. In 2024, Belimo has committed to achieving net-zero greenhouse gas (GHG) emissions at the latest by 2050 with near- and long-term reduction targets aligned with SBTi Net Zero Standard. Currently, Belimo is preparing for the validation and approval of the targets by SBTi.
Belimo has developed a Group-wide methodology for GHG accounting. From the 2024 financial year, this balance sheet will be updated and disclosed annually as part of the external annual report. The Belimo GHG balance provides a comprehensive picture of all emissions (scope 1 to 3) caused by company activities over the course of a financial year. This includes:
- The supply chain (procurement, upstream, intercompany, and downstream transport).
- Assembly activities at all Production/Logistics and Customisation locations.
- The use phase of devices in the field.
- Device end-of-life treatment.
- Business travel, company vehicles, and employee commuting.
Belimo decided to commit to the Science Based Targets initiative (SBTi) in 2024. This commitment is an important step towards climate change mitigation and ensures compliance with international regulations while also meeting stakeholder expectations.
- Belimo aims to push the HVAC industry towards Net-Zero and is committed to the Net-Zero Target by 2050 outlined in the SBTi (Science-Based Targets initiative).
- Over the next 6-12 months, Belimo will submit near- and long-term targets for validation and approval by the SBTi.
The challenge of achieving this ambitious goal is substantial and requires all stakeholders to contribute actively towards it.
With the help of the SBTi's internationally recognized and scientifically grounded approach for setting greenhouse gas reduction targets, companies can define a reduction path that is both ambitious and achievable, reducing greenhouse gas emissions both in their industry and along the value chain, and thus contributing to society's net-zero target.
Ocena naszego wpływu
Aby określić ilościowo efekt dźwigni energetycznej urządzeń obiektowych i ocenić ich wpływ na cały cykl życia typowej instalacji HVAC, firma Belimo stworzyła w 2019 roku model wpływu. Wewnętrznie opracowany model wpływu na energię jest wykorzystywany do ilościowego określenia wpływu naszych urządzeń obiektowych na emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu ich życia w typowym systemie HVAC oraz wkładu w oszczędność energii i związanej z tym emisji gazów cieplarnianych w typowym systemie HVAC. Model obejmuje sześć etapów cyklu życia urządzenia, przy czym przyjęto ostrożne założenie, że trwa on 15 lat, podczas gdy w rzeczywistości trwałość użytkowa urządzeń obiektowych Belimo wynosi przynajmniej 20 lat.
-
Review of the CO2 Impact Model of Belimo Field Devices
(pdf -
346 KB)
-
Belimo CO2 Impact Calculator 2023 (English only)
(xlsx -
84 KB)
-
Model uwzględnia zawartość „szarej” energii w materiałach typowo wykorzystywanych przy produkcji urządzeń obiektowych (np. w stali, aluminium, tworzywach sztucznych, elektronice i materiałach z tektury).
-
Nasz model bierze także pod uwagę ilość energii potrzebnej do wyprodukowania, zmontowania i przetestowania urządzeń obiektowych:
Naszym nowym celem jest osiągnięcie 80% redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach należących do Belimo do 2025 roku (Hinwil i Danbury; mierzone w CO2e w stosunku do produkcji z 2019 roku).
W 2023 r. wdrożyliśmy dodatkowe środki w zakresie efektywności energetycznej w naszych zakładach w Hinwil i w Danbury, co pozwoliło nam dodatkowo zmniejszyć zużycie i osiągnąć nasz cel w zakresie 1 i 2 redukcji o 5,8% w porównaniu z 2022 r., co stawia nas na dobrej drodze do osiągnięcia naszego ogólnego celu redukcji.
-
Model ten uwzględnia średnią ilość energii, wymaganą do przetransportowania urządzenia obiektowego Belimo do klienta.
-
Model umożliwia obliczenie energii pobieranej przez urządzenie obiektowe podczas pracy, z uwzględnieniem także energii zużywanej w trybie gotowości i podczas działania.
Dążymy do dalszego ograniczania zużycia energii w naszych urządzeniach obiektowych, zarówno w trybie gotowości, jak i podczas pracy (obie wartości mierzone są w kWh/rok na Nm momentu obrotowego).
-
Mimo, że typowe instalacje HVAC działają w podobny sposób na całym świecie, występują znaczne różnice wynikające ze względu na odmienność stref klimatycznych i źródeł energii. Roczne oszczędności energii są zatem obliczane na podstawie zużycia energii przez typową instalację HVAC, która działa przy średnim globalnym profilu obciążenia grzewczego i chłodniczego oraz typowym poborze mocy.
Dążymy do zwiększenia ogólnego wskaźnika oszczędności zapewnianych w instalacjach przez nasze urządzenia obiektowe oraz do dokładniejszego śledzenia wpływu przyszłych projektów modernizacyjnych na emisję CO2.
Naszym celem jest podwojenie całkowitej unikniętej emisji gazów cieplarnianych z naszych urządzeń obiektowych sprzedawanych w zastosowaniach HVAC do roku 2030 (podstawa 2021; mierzona w CO2e).
W 2023 r., na podstawie naszego modelu wpływu na energię dzięki naszym urządzeniom obiektowym przyczynimy się do uniknięcia około 7,7 mln t CO2e, co stanowi spadek o 8,5% w porównaniu z 2022 r. Ze względu na spadek liczby sprzedanych urządzeń obiektowych w roku sprawozdawczym, jesteśmy obecnie poniżej planu osiągnięcia naszego celu na 2030 r.
-
Belimo dąży do zminimalizowania ilości odpadów powstających pod koniec okresu eksploatacji swoich produktów. Często zbiega się to z końcem okresu eksploatacji całej instalacji HVAC i jest trudne do zarządzania oraz śledzenia.
Zaangażowanie na rzecz zrównoważonych budynków
Przykład przejrzystości i efektywności energetycznej
Aby zoptymalizować instalację HVAC w siedzibie Belimo, poszliśmy o krok dalej, uruchamiając innowacyjnie zaprojektowaną i sterowaną instalację chłodniczą, która pozwala zaprezentować energooszczędne urządzenia obiektowe HVAC oraz uzyskiwaną dzięki nim przejrzystość informacji o zużyciu energii.
W 2018 r. rozpoczęliśmy projektowanie nowej instalacji wody lodowej. Celem tego przedsięwzięcia było rozwiązanie skomplikowanych i uporczywych problemów z zapewnieniem komfortu w głównym budynku produkcyjnym w Hinwil (Szwajcaria) oraz zastąpienie 18-letniej instalacji. W tym samym czasie rozpoczęliśmy wdrażanie nowego systemu automatyki budynkowej.
-
Belimo Story: Future-Proof Chilled Water System
(pdf -
1,03 MB)
Sztandarowy projekt Belimo w Indiach
Obiekt w Mumbaju jest naszą centralą w Indiach i ma 3800 metrów kwadratowych. Został pierwotnie zaprojektowany w 2016 r. w ramach strategii przyspieszonego rozwoju firmy do roku 2030. Powstał jako przykład najnowocześniejszych instalacji HVAC i zrównoważonego projektowania, stanowiąc wspaniałą okazję do zaprojektowania od podstaw proekologicznego budynku.
Oprócz powierzchni biurowych i fabrycznych, w obiekcie mieści się również centrum doświadczeń klienta Belimo, utworzone aby wspierać klientów w zapewnianiu zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Jest to też miejsce, w którym producenci OEM oraz naukowcy mogą wspólnie projektować, konstruować i testować produktów Belimo nowej generacji.
Jedna z największych instalacji fotowoltaicznych w stanie Connecticut, USA
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 876 kW w siedzibie Belimo Americas zawiera 2192 wysokowydajne moduły fotowoltaiczne i wytwarza około 1 MWh energii elektrycznej rocznie. Wykorzystując energię słoneczną do zaspokojenia części zapotrzebowania energetycznego firmy Belimo zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych o 857 ton, co jest odpowiednikiem rocznej emisji wynikającej z zasilania około 100 domów w Connecticut.
-
LEED Gold, Belimo Americas Expansion Project (Danbury/USA)
(pdf -
1,42 MB)
-
LEED Gold, New Construction: Belimo Aircontrols (Sparks/USA)
(pdf -
232 KB)
Zapewnianie zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii
40% zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na świecie przypada na budynki. Warunki panujące w budynkach silnie wpływają na nasze zdrowie, komfort i ogólny dobrostan, ponieważ w pomieszczeniach spędzamy nawet 90% czasu. Misją Belimo jest tworzenie rozwiązań zapewniających zdrowsze warunki w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Dzięki asortymentowi produktów, które w naturalny sposób przyczyniają się do realizacji kliku celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDF), umożliwiamy tworzenie systemów automatyki budynku zmniejszających zużycie energii w instalacjach HVAC nawet o 55%.