בית
  • אתרי BELIMO

    אמריקה

    • ברזיל
    • הקריביים, דרום אמריקה וארה"ב
    • קנדה

    אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

    • אוסטריה
    • אוקראינה
    • איחוד האמירויות הערביות (FZE)
    • איטליה
    • אירלנד
    • אלבניה
    • אסטוניה
    • בולגריה
    • בוסניה והרצגובינה
    • בלארוס
    • בלגיה
    • בריטניה
    • גאורגיה
    • גרמניה
    • דנמרק
    • דרום אפריקה
    • הולנד
    • הונגריה
    • טורקיה
    • יוון
    • ישראל
    • לטביה
    • ליטא
    • מקדוניה הצפונית
    • נורבגיה
    • סלובניה
    • סלובקיה
    • ספרד
    • סרביה ומונטנגרו
    • ערב הסעודית
    • פולין
    • פינלנד
    • צ'כיה
    • צרפת
    • קזחסטן
    • קרואטיה
    • רומניה
    • שוודיה
    • שווייץ

    אסיה פסיפיק

    • אוסטרליה
    • אינדונזיה
    • הודו
    • הפיליפינים
    • וייטנאם
    • טיוואן, סין
    • יפן
    • מיאנמר
    • מלזיה
    • ניו זילנד
    • סין
    • סינגפור
    • סין – הונג קונג
    • סין – מקאו
    • קוריאה
    • קמבודיה
    • תאילנד
    עִברִית

    גרמנית

    צרפתית

    אנגלית

    中文

    פורטוגזית

    ספרדית

    ספרדית

    צרפתית

    איטלקית

    הולנדית

    טורקית

    Polski

    נורבגית

    פינית

    שוודית

    אנגלית

    הונגרית

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Maкедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • אתרי BELIMO

    אמריקה

    • ברזיל
    • הקריביים, דרום אמריקה וארה"ב
    • קנדה

    אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

    • אוסטריה
    • אוקראינה
    • איחוד האמירויות הערביות (FZE)
    • איטליה
    • אירלנד
    • אלבניה
    • אסטוניה
    • בולגריה
    • בוסניה והרצגובינה
    • בלארוס
    • בלגיה
    • בריטניה
    • גאורגיה
    • גרמניה
    • דנמרק
    • דרום אפריקה
    • הולנד
    • הונגריה
    • טורקיה
    • יוון
    • ישראל
    • לטביה
    • ליטא
    • מקדוניה הצפונית
    • נורבגיה
    • סלובניה
    • סלובקיה
    • ספרד
    • סרביה ומונטנגרו
    • ערב הסעודית
    • פולין
    • פינלנד
    • צ'כיה
    • צרפת
    • קזחסטן
    • קרואטיה
    • רומניה
    • שוודיה
    • שווייץ

    אסיה פסיפיק

    • אוסטרליה
    • אינדונזיה
    • הודו
    • הפיליפינים
    • וייטנאם
    • טיוואן, סין
    • יפן
    • מיאנמר
    • מלזיה
    • ניו זילנד
    • סין
    • סינגפור
    • סין – הונג קונג
    • סין – מקאו
    • קוריאה
    • קמבודיה
    • תאילנד
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
בית
belimo_5-Two-Pipe-Change-Over_1920x350px


החלפה של שני צינורות

  1. בית
  2. Belimo Energy Valve™ ומוני אנרגיה תרמית
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ in Two Pipe Change Over

מהי החלפה של שני צינורות (TPCO)?

מערכת החלפה של שני צינורות _TCO) לרוב משמשת היכן שיקר מדי להריץ מערכך כפול של צינורות לכל לקוח, או כשצפוי מספר נמוך של ימים שבהן היחידות יחממו בפועל. עם מערך צינורות בודד, היחידה יכול לחמם או לקרר בכל פעם.

באופן רגיל, מצופה שלחלל תהיה צורה כלשהי של חימום גיבוי (לרוב באמצעות רכיבים חשמליים) שבה הוא יוכל להשתמש כשהמערכת נמצאת במצב קירור ורק כאשר מספר קטן של אזורים מצריך חימום.

מערכות TPCO משמשות עבור:

  • מפוח נחשון Fan Coil
  • קורות קורנות
  • תקרות מקוררות
  • חימום רצפתי (לרוב במבני מגורים)

איור סכימטי

האיור מראה מערך עם עיבוי ליחידה סופית אחת. אולם, שימוש ב-EV במקום ברזי בקרה רגילים מאפשר באופן ייחודי שימוש בעיצוב הזול יותר של שני צינורות, תוך השגת אותה רמת נוחות המקושרת למערכת עם ארבעה צינורות. ניתן לעדכן ברזי אנרגיה עם ספיקה שונה ונקודות הגדרת הפרש טמפרטורה שונותלצורך קירור וחימום, ובפועל, ה-BMS יכול לקרום לאותו ברז לפעול כמו שני ברזים שונים.

בעיה: תנודות בלחץ משפיעות על הספיקה והנוחות

מערכת מים מקוררים גדולות הן דינמיות באופיין עם תנודות לחץ הנגרמות על ידי מהירות המשאבה ושינויים במיקום הברז. מערכות מאוזנות סטטית, כפי שהשם מרמז, לא יכולות להתמודד עם שינויים דינמיים אלו, וכתוצאה הספיקה דרך כל יחידה משתנה עם השינויים בלחץ.

פתרון אפשרי: איזון הידרואלי

פונקציית האיזון ההידראולי של ברז לא תלוי לחץ מטפלת בתנודות לחץ במערכת ומבטיחה שהספיקה נשארת בהתאם לנקודת ההגדרה.

two-pipe-change-over-using-energy-valve-schematic


Order the new Belimo Energy Valve™ now

Learn how the Energy Valve improves your two pipe change over system





Energy Valve
Shop now




בעיות נפוצות במערכות של החלפה בין שני צינורות וכיצד Belimo Energy Valve™ מטפל בהן

Problem: Poor performance in heating mode

Heat exchangers or coils are typically selected on cooling loads, meaning that if the water medium is simply switched from cold to warm, the design flow rates are no longer suitable. For example, a typical cooling delta T would be 7 K, while you would expect a heating delta T of at least twice that.


Solution: Adjustable flow rates for heating/cooling season

As an intelligent valve is capable of high level communication with the BMS, flow rates can be updated remotely. This allows a change in design flow rates to be applied so that the valve is always controlling to the optimum flow rate.


Problem: Low delta T syndrome

As the heat exchanger is not only experiencing a change in water temperature, it could be experiencing a change in air volume in line with the new mode. With multiple variables of the heat exchange fluctuating, it now becomes virtually impossible to completely predict the correct flow rate over the range of permitted flows.



Low delta T at a consumer (eg. two pipe fan coil)

Solution: Energy Valve using the Delta T Manager

The Delta T Manager, integrated in the Belimo Energy Valve™, is a function that continuously measures the temperature spread and compares it with the systemspecific limiting value. If it falls below this, the Belimo Energy Valve™ automatically adjusts the flow so that only the amount of water actually needed is allowed through the heat exchanger. It is possible to update the required delta T using the bus interface, as easily as the water flows, giving you complete control.



The Delta T Manager of the EV assures minimal delta T

עצה של מקצוען

ברז האנרגיה יתעד גם את השימוש באנרגיית החימום והקירור בנפרד, כך שבמקום לרכוש שני מונים, אחד לחימום ואחד לקירור, תצטרכו כעת רק מכשיר אחד!

דוגמת יישום

The example shown in the figure depicts a traditional setup with a flow rate of 0.11 l/s [1.74 GPM], based on the required cooling power, given inlet temperatures 6 °C [43 °F] and outlet temperature 12 °C [54 °F]. The heating flow rate required for the space is 0.05 l/s [0.79 GPM]. However, the system is set to deliver 0.11 l/s [1.74 GPM]. As a result, the heating performance is largely on/off.

This works to a degree, but the poor delta T experienced during the heating phase typically makes this setup incompatible with condensing boilers, because the return temperatures are too high for them to condense. As the heat exchanger is given the same fl ow rate of 0.11 l/s [1.74 GPM] when heating, the water is unable to give up sufficient energy to air, resulting in high return water temperatures or low delta T, as shown in fi gure 106.

As there are no PI valves fi tted to this solution, we still suffer with all the cross pressure fl uctuations typically seen with non-PI valve setups. This worsens the delta T further.



FCU in cooling condition    FCU in heating condition

FCU heating conditions and pressure increase
The BMS can decide which type of day it is, and update the Energy Valves with the required heating or cooling flow for the corresponding delta T. Using the EV, both the design fl ow can be set and delta T can still be assured during a pressure fluctuations.

With the Energy Valve being updated with heating flow rates and delta T, the valve switches to 0.05 l/s [0.79 GPM] and enforces a minimum delta T of 30 K. Doing so, now allows the use of condensing boilers on the project, as the return water temperatures can be assured.



FCU in cooling mode, using a pressure independent EV    FCU, with BMS corrected heating setpoint and required flow

הזמינו את Belimo Energy Valve™ מאתר האינטרנט

  • רכשו עכשיו

עוד על Belimo Energy Valve™

  • למידע נוסף

Belimo Energy Valve™ ביישומי HVAC אחרים

  • קרא עוד

ברוך הבא אל Belimo ‏{{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy שנה את הגדרות הפרטיות
'03-5365167
הירשם
בלימו ישראל ת.ד. 296 יהוד 5610103 ישראל