Influence de la qualité de l’air intérieur sur notre santé
Une personne passe approximativement 90 pour cent de son temps à l’intérieur et respire 12 000 litres d’air par jour. Il est donc important de comprendre la forte incidence de la qualité d’air interne sur notre mieux-être, en particulier en cette période particulièrement difficile liée au coronavirus. Si l’impact des composés organiques volatils (COV) sur les humains a fait l’objet de vastes discussions dans le contexte du « syndrome du bâtiment malsain », le rôle joué par l’air sec dans la propagation des microbes, y compris des virus, est souvent négligé. Des systèmes de CVC hautes performances et des stratégies d’humidification adéquates sont nécessaires pour maintenir une qualité de l’air intérieur stable et saine dans les bâtiments.
Comment l’humidité affecte-t-elle la propagation des virus ?
Un des modes de propagation des virus est constitué par les petites gouttelettes d’eau. Lorsque l’humidité de l’air est plus élevée, les gouttelettes sont plus grosses, ce qui empêche les virus de se déplacer aussi loin. Les petites gouttelettes, au contraire, peuvent traverser d’importants espaces de bureau et survivre pendant des heures, infectant encore plus de personnes. De plus, de nombreuses bactéries et virus deviennent virulents lorsqu’ils sont exposés à l’air sec.
Dans les climats tempérés, l’humidité de l’air descend souvent jusqu’à une r.H. inférieure à 40 pourcent pendant les froids mois d’hiver. Cependant, le "point idéal" pour l'humidité de l'air intérieur est de 40 à 60 %, car cela réduit considérablement le risque de transmission de maladies et permet à l'organisme de mieux se réparer et se protéger.
Préparez-vous à être étonné par la puissance d'une humidification adéquate et découvrez les mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre propre santé, votre productivité et votre savoir.
ASHRAE Tech Hour : Santé des occupants, performances énergétiques des bâtiments et humidité
Présenté par la Dre Stephanie Taylor, CEO, Taylor Healthcare Commissioning, Inc.
ASHRAE Tech Hour fait part du plus récent contenu technique présenté par certains des esprits les plus brillants d’ASHRAE.
La Dr Taylor est diplômée de la faculté de médecine de Harvard (MD) et de la Norwich University (maîtrise en architecture). Son engagement à vie envers la santé et le bien-être des occupants est axé sur les environnements physiques intérieurs.
Comment les composés organiques volatils affectent-ils la santé humaine ?
Les COV sont des substances chimiques organiques – comme le formaldéhyde et le benzène – qui proviennent de nombreuses sources différentes, notamment les parfums, la peinture, les tapis, les matériaux de construction et la fumée. Ils contribuent fortement au « syndrome du bâtiment malsain » (une affection soupçonnée d’être attribuable au fait de se trouver dans un bâtiment) et ont un impact sur le bien-être des occupants. Même de faibles concentrations de COV peuvent provoquer une irritation des muqueuses (yeux, nez et voies respiratoires), ainsi que des céphalées, de la fatigue et des nausées. De fortes concentrations de certains COV peuvent aussi entraîner d’autres problèmes de santé. Pour la plupart des composés chimiques, les autorités locales définissent les valeurs maximales des concentrations en COV sur les lieux de travail, qui peuvent être mesurées directement et commandées par une ventilation et une purification de l’air appropriées.
Pourquoi les centrales de traitement de l'air créent-elles un climat intérieur plus sain ?
Les centrales de traitement d'air (CTA) et les systèmes de distribution d'air sont capables de fournir de l'air frais, filtré et conditionné aux zones d'un bâtiment plutôt que de faire recirculer l'air usagé à l'intérieur d'une pièce. L’avantage de cette approche est que la qualité de l’arrivée d'air peut être commandée centralement à n’importe quel moment dans un système de ventilation central. Des capteurs de température et d’humidité mesurent en permanence les conditions thermiques de l’arrivée d'air, et les déviations sont immédiatement détectées et corrigées. Des capteurs de pression sur les filtres détectent tôt la nécessité d’un changement de filtre, assurant en tout temps que seule une quantité minimum de poussière atteint l’intérieur du bâtiment. Toutes les zones alimentées bénéficient d’un confort et d’une sécurité élevés.
En plus de la commande centrale de la qualité de l’air dans le système de ventilation, les conditions de l’air interne peuvent être mesurées individuellement et commandées dans chaque pièce. Des capteurs de température ambiante, qui peuvent mesurer en permanence tous les paramètres qui nous entourent, comme la température, l’humidité, le CO2 et la présence de COV (composés organiques volatils), sont essentiels à notre santé et à notre bien-être. Une augmentation de la concentration en CO2 ou en COV dans la pièce, par exemple en raison de la présence de nombreuses personnes ou d’une photocopieuse provoquant des émissions supplémentaires, sera instantanément détectée, et le registre du conduit d'air dans la pièce pourront être ouverts pour fournir plus d'air frais dans la pièce. Cela ramènera instantanément le niveau de confort à un niveau sain.
Vous ne pouvez commander que ce que vous mesurez. Cela s’applique aussi à la qualité de l’air interne. Les capteurs ne représentent que 0.08 % de l’investissement total en CVC dans un bâtiment. Le coût de l’utilisation de capteurs fiables et précis est rapidement amorti par l’amélioration de la santé et de la productivité des occupants.
De plus, une mise en service et un entretien adéquats constituent une étape importante pour assurer une mesure et une commande à long terme stables et précises.
Tout repose sur la fiabilité
Des capteurs fiables de grande qualité sont la base du système de CVC pour fournir un environnement sain, productif et confortable. De nombreux capteurs sur le marché sont connus pour dériver au fil du temps. Les capteurs d’humidité de Belimo avec élément de détection capacitif en polymère ne sont pas affectés par l’humidité élevée et les contaminants. Ils ont une précision standard de 2 % et une dérive à long terme de <±0.25 % seulement. Une grande précision et une stabilité à long terme sont des conditions préalables pour assurer des niveaux optimaux de qualité d’air.
Belimo fournit une gamme complète de capteurs. Les nouveaux capteurs d'ambiance Belimo permettent une utilisation agréable, une installation facile et un design intemporel. De plus, l’application Belimo Assistant permet une mise en service et des diagnostics rapides et simples via smartphone.
Consultez le site Web régional pour de plus amples renseignements sur nos capteurs :
Les exigences essentielles des systèmes de CVC pour une qualité de l'air intérieur saine
Une personne passe approximativement 90 pour cent de son temps à l’intérieur et respire 12 000 litres d’air par jour. Il est donc important de comprendre la puissante influence de la qualité de l’air intérieur sur notre bien-être. Belimo partage ses vastes connaissances des effets de l'humidité intérieure, des COV et des systèmes de traitement de l'air central et vous fait de précieuses suggestions pour votre santé.
Belimo a interrogé des ingénieurs consultants et des experts du secteur de la ventilation dans le monde entier pour identifier les priorités en vue de créer un environnement d’air interne sain dans un bâtiment. Ce faisant, 7 facteurs essentiels permettant de garantir un air intérieur sain dans les bâtiments non résidentiels ont été définis.
Pour en savoir plus sur :
Étude de l’influence de la qualité de l’air dans les écoles
La plateforme MeineRaumluft.ch s’est associée à l’association des enseignants de Zurich (Züricher Lehrerverband) et l’organisation pour la santé pulmonaire de Zurich (Organisation Lunge Zürich) afin de déterminer l’influence de la qualité de l’air sur les élèves et les enseignants. En novembre 2016, MeineRaumluft.ch a installé des dispositifs de mesure dans plus de 250 salles de classe.
Lisez l’étude pour découvrir comment la simple installation de ces appareils de mesure a affecté les habitudes d’aération des enseignants et des élèves :
Qualité de l'air contrôlée dans les salles d'isolement
La transmission d'agents pathogènes peut être évitée en isolant ou en séparant physiquement une ou plusieurs personnes d'autres parties de la société. Dans les hôpitaux, des chambres d'isolement spéciales sont créées pour protéger les personnes et leur environnement.
Les chambres d'isolement fonctionnent avec un rapport de pression ambiante négatif ou positif par rapport à leur environnement. La nouvelle gamme de régulateurs universels modulaires pour systèmes VAV-Universel permet d'obtenir facilement la combinaison idéale de régulation du débit volumétrique et de la pression ambiante qui est précisément adaptée à la zone concernée.